传统上,要求在高速接口上增加信号隔离是一项非常重要的任务。一般超过250 Mbps的数据速率超出了光耦和大多数数字隔离器的能力。
对于一个视频链路,在60Hz下传输24位颜色,分辨率为1920×1080(1080P)。如果要对这个视频链路进行信号隔离,我们需要4.4 Gbps总带宽的隔离器,才能保证视频的流畅传输。
光纤信号隔离 解决方案
铜介质到光纤的转换需要一个串行器、一个反串行器和电-光转换器。同时要求光纤具有足够的带宽。这种方案速度快,传输距离长,可以长距离传输4K视频,但是相对的成本也非常高。
图 1 HDMI信号到光纤 (图片来源于ADI)
专用信号隔离芯片
当然使用标准数字隔离器也可以实现。我们以每个标准数字隔离器150 Mbps的速度运行。该方案还需要一个串行器、一个解串器,如果要实现4.4 Gbps的总带宽,相当于需要30多个标准数字隔离器。显然,这种方案不太合理,我们就不继续讨论下去了。
图 2 HDMI信号到数字隔离器 (图片来源于ADI)
专用的芯片可以解决这个问题
比如,使用ADI ADN4654 系列低电压差分信号(LVDS)数字隔离器
图 3 HDMI信号到千兆LVDS隔离器 (图片来源于ADI)
通过利用ADN4654的千兆数据速率,可以降低系统的复杂性,并且仅使用两片ADN4654即可实现4.4 Gbps带宽。每个设备有两个通道,总共有四个通道,每个通道上的工作速率可以高达1.1 Gbps。
ADN4654 Demo 板 EVAL-CN0422-EBZ
EVAL-CN0422-EBZ是一块即插即用,针对HDMI 1.3a端口,可实现信号隔离。iCoupler®隔离技术结合在一起,通过绝缘屏障传输必要的电源和高速视频及控制信号。
图 4 ADN4654 Demo板EVAL-CN0422-EBZ (图片来源于ADI)
HDMI 1.3a协议中的视频数据通过四个TMDS(最小化传输差分)通道传输:三个数据通道(对应红绿蓝)和一个时钟通道。每个车道必须单独隔离。
图 5 HDMI视频数据四个TMDS通道传输
如图6,虽然TMDS与LVDS (低电压差分)稍有不同,但可以使用CML(电流模式逻辑),即一些简单的无源组件来实现与LVDS兼容设备的兼容性。
图 6 使用简单的无源组件来实现TMDS与LVDS兼容 (图片来源于ADI)
这些无源组件与两个双通道千兆ADN4654隔离LVDS收发器结合使用,以隔离四个TMDS通道。可实现高达110 MHz的像素时钟频率,以60 Hz的帧速率支持720 p分辨率。
总结:
使用信号隔离的方法,可以延长HDMI的传输距离。特别是利用专用信号隔离芯片,可以有效地将HDMI源端和HDMI接收端之间能够安全、无噪连接,提供了隔离高带宽接口的新选项。
更多有关HDMI的技术文章,请点击以下链接。