作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
光导管是无源光学组件,可用于传输来自其他PCB上的LED的光源。它们在空间受限的应用中,或者在需要将许多组件安装在PCB边缘的路由器等器件(例如以太网连接器或电源插座)中非常实用。
你可以考虑使用光导管将光从LED传输到面板上,而不必考虑LED本身在板上的位置,如此一来,便无需将宝贵的电路板边缘空间用于安装LED了。
光导管主要有三种类型。
-
刚性垂直 ,这表示导管直接从贴装的LED垂直向上方向传输光。借助此类光导管,你可以轻松地将LED延伸超过板上较高的组件,直达外壳的顶壁。
-
刚性直角 ,这表示光导管弯曲90度并以平行于PCB的方向传输光。借助此类光导管,你可以将安装在电路板边缘组件(如连接器和电源插座)背后的LED的光传输到面板上,而不必将LED安装在电路板的边缘。
-
弹性光导管 ,顾名思义,就是可以根据需要进行弯折,从而可随意设置LED光通线。
由于光导管是非导电物料,因此无需焊接即可安装。大多数光导管均采用面板安装或压装,因此安装起来非常方便。
使用光导管的另一个优点在于,你可以更改LED光在面板上的位置,而不必更改LED本身的位置。
在为你的项目选择光导管时,你可以专注于简单的物理特性,如刚性和弹性、透镜尺寸和类型,或安装要求等。光导管没有极性、频率限制或任何其他在决定前需要考虑的电气参数。
如果你正在考虑使用光纤进行短程数据传输,那么你要找的可能是光纤光导管。