ADC和DAC的基准类型

作者: Digi-Key 工程师 Barley Li

所有 模数转换器 (ADC)和 数模转换器 (DAC)都需要具备基准电压(通常是一个电压)。该基准电压源是ADC和DAC系统中的必要模块。有些转换器需要内部基准,而有些则需要外部基准。知道了这一点,那么我们如何在应用中选择合适的ADC或DAC基准类型呢?

一般来说,有3种主要的基准类型可供选择:内部、外部和电源。
01_01

  1. 内部
    转换器内置的一些基准电压。在下面的典型电路中,内部基准类型有助于减少电路设计中使用的零件数量,从而简化设计问题。但这会受到环境温度的影响。这些温度变化将导致基准电压出现偏移并影响转换器的稳定性。

02_00

  1. 外部
    外部基准将印加的电压(或电流)用作转换器的基准信号,如以下典型电路中所示。它可使设计更加灵活。
    例如,在高分辨率ADC应用中,工程师可以利用低噪声和正/负基准(+/- Vref)(如果需要的话)使系统实现无噪声代码分辨率。还可以增加系统的温度补偿,以提高基准稳定性。当然,零件数量和设计复杂性的增加及其相关成本也是需要考虑的问题。

03_00

  1. 电源
    使用电源作为基准的优势在于,任何电源噪声都可以直接耦合到电源。这相当于将器件与任何电源噪声隔离。