LED的热管理技术包括芯片,封装和系统集成方面的热管理。通俗的说,就是LED散热方面的技术管理。在固态照明(Solid-State Lighting)应用设计中,热管理是其中一个关键的部份。特别在LED灯的选择及设计时,工程師同时亦需要照顾热管理问题, 有時這些热管理问题, 或会令人感到头痛。其实,最直接有效的解决方案,可以考虑降低驱动电流(Drive Current)。
虽然降低驱动电流会将流明(Lumen)输出略微降低,但是这方案能有效增加流明/瓦 (Lumen Per Watt,lm/W)和更高的系统效率,以Cree的XLamp XM-L系列 LED 为例,下图是其LED 灯的正向电压-正向电流关系曲线图(于25⁰C)
以及下图是正向电流-相对光通量关系曲线图(于25⁰C) 。
- 如果以3A 驱动(于25⁰C),LED光度是300lm x 325% = 975lm,所需功率约是3A x 3.34V = 10.02W,结果效率是97.3lm/W。
- 但是,如果以1.5A驱动(于25⁰C),LED光度是300lm x 195%= 585lm,所需功率就变成1.5A*3.14V= 4.71W,结果效率提高至124.2lm/W。
所以在技术层面上,工程师可以考虑增加LED灯数量以满足流明输出,同时控制驱动电流以降低热负荷来提高整体系统的效率。
更多有关发光二极管的問題,请查看以下内容: