校准的频次怎样设定比较合适?

作者: Digi-Key 工程师 Barley Li; Kevin Chow

对于校准的具体频率并没有通用的标准答案,因为被校准的仪器、环境和应用可能常常会在不同的条件下发生变化。测试仪器厂商提供了针对典型条件下的校准间隔建议。极端条件和非常关键的测量可能需要进行更频繁的校准。

以下是一些通用的校准类别:

  1. 根据客户合同、质量标准组织、军用规范或其他行业要求进行例行校准。在测试之前,需要检查适用的要求,以确保满足测试设备的校准或认证要求。

  2. 主体工程测量前后。
    例如,当新产品试生产完毕时,设计工程师会对产品进行特性化,以确保其符合规范,并优化测试流程。
    在这一步中所做的最终测试调整可以大大减少测试时间并影响盈利能力。完整可靠的测试要求在测试期前后对仪器的状态进行验证。

  3. 当你怀疑存在测量误差或仪器过载或掉落时。检查校准和安全保真度非常重要(例如,测量值可能会因测试设备中的一根电线短路而降低)。

准确的校准并非不必要的奢侈品,它能保证测试设备的可靠性,甚至人员的安全性。例如,在操作一台设备之前,可能有必要测量仪表的电压以确保安全。如果仪表损坏或显示的信息有误,可能会造成人身伤害或死亡。此外,校准还可以确保质量。它能够保证准确的测试结果,而这是验证产品在最终测试和发运给客户时符合规格的必要元素。

要了解更多关于校准的信息,请查看以下我们关于校准的其他帖子:

另外,FLIR产品存在一些信息再次补充,每个FLIR相机型号都需要独特的校准过程,校准常数和相关功能存储在相机的固件中。我们的标准校准服务可确保客户的相机符合其公布的校准和精度规范。为确保准确性,本服务采用SP瑞典国家技术研究所和国家标准与技术研究所(NIST)维护的可追溯参考标准。大多数新相机和所有经服务校准相机都会配备标准校准证书/声明。这种经济型校准服务适合不需要详细的测量前后数据的客户。