堆叠风扇会使CFM翻倍吗?

作者: Digi-Key 工程师 Kaili Simpson; David Lunsetter

这个想法似乎很简单——如果需要更多的空气通过某个单元,那就在第一个风扇上再堆一个风扇来增加气流——但这样真的行得通吗?本文将回答我们收到的一个常见问题:堆叠风扇会使CFM(立方英尺/分钟)翻倍吗?

简而言之,堆叠2个(或更多)风扇并不会使气流翻倍。以下几个原则可以解释原因:

  • 相同量的空气从第一个风扇流向所有后续的风扇,空气以大约45度角离开第一个风扇的叶片,这增加了任何额外风扇进气侧的湍流。

  • 堆叠风扇增加了静压,这可能会在较为封闭的系统(如电脑机箱)中造成一定的问题。形成的高压将使风扇更加难以对抗这种使空气穿过风扇的压力——可通过移除面板/增加箱体开口来最小化此压力。

  • 要应对堆叠风扇的 一些 湍流,你必须将顺时针旋转风扇和逆时针旋转风扇(如逆时针旋转风扇EBM Papst 700F系列)搭配使用;请注意,由此产生的性能效益各不相同,通常不超过20-30%。

将风扇直接堆叠通常会增加湍流、静压和成本,但对CFM和冷却并没有起到显著积极的影响。

提高CFM的方法包括:

  • 购买一个CFM更高的风扇
  • 将两台风扇并排放置,它们应该能推动大约两倍于单个风扇额定的空气量。

以下视频展示了上面讨论的一些原则:

如果你对本文有任何评论或问题,请随时在下面发表回复。

一般情况下,两个风扇串联(一个放置在另一个后面)会使静压增加近一倍,但不会显著增加低阻抗气流系统中的气流。在高阻抗气流系统中,两个风扇并联(并排放置)将使气流量提高一倍,但不会提高更多。

然而,在具有高系统气流阻抗(最小排气量、多个障碍物、挡板等)的封闭系统中,两个串联风扇产生的较高静压可以增加相对于单个风扇的空气量。

如需阅读有关此主题的更多内容,请点击此处,查看NMB提供的更多优质内容。