求助PWM芯片

实现功能:输入电压不同,输出的PWM占空比不同,如果有集成的MOS管最好了。
谢谢

@cuizh, 欢迎来到 Digi-Key 技术论坛
能否提供您的 PWM 芯片的详细规格要求?

0-5v输入,0-100%PWM输出

@cuizh
输出电压是多少?应用是什么?

输出的是PWM信号,可以驱动MOS管,。假如我的输入电压是5V,则输出100%PWM,如果输入是2.5V,输出50%PWM,输入0V,接近0%PWM

@cuizh, 看看 NCP81234MNTXG 是否适合你应用?

@cuizh
此外, LTC6992MPS6-1#TRMPBF 也可能是一个不错的选择。 它采用 0-1V 输入并将其转换为 0-100% 占空比 PWM。 通过使用电阻分压器(例如 8k 和 2k 欧姆电阻),可以轻松地将 0 - 5V 输入调整为 0-1V。

DC1562B-C 是 LTC6992-1 的评估板

成本较低但使用器件数量较多的可以考虑使用双运算放大器的电路,如使用 MAX4477Maxim Appnote 4502 所示。

[LTC6992MPS6-1#TRMPBF ]这个好像不错,请问他能驱动MOS管吗?

或者里面有集成MOS管的嘛?

或許要根据您实际的的 LTC6992-1 应用,有可能需要通过驱动器发送 PWM 输出,以提供足够的电流来开关 MOSFET, 可以参考规格书应用电路

我想要 它采用 0-1V 输入并将其转换为 0-100% 占空比 PWM,里面带有集成MOS管的芯片。
如果不集成的话,50K的高频,通过外部的接线连接,感觉有些不可靠?可以这样说吗?

通过使用电阻分压的方法(例如8k和2k欧姆电阻并联),0-5V输入可以很容易地调整到0-1V。
然后将这 0-1V 输入转换为 0-100% 占空比 PWM

您好,我想请教的是MOS管问题,如果这个芯片连接MOS管,在50Kh频率下是否可靠?如果还有芯片内部集成了MOS管是否更好?

你好,请问有没有LED调光芯片或者电机调速芯片,内部采用PWM脉宽调制并且集成了MOS管。

可以看看 TPS92515MAX16812

有搭配LTC6992,的MOS管驱动器吗?我是应用在BUCk电路中,电源最大为50V,驱动AO3400-MOS管(导通电压在3V)

看看LT3517是否合适