防静电屏蔽袋通常用于电子元器件的包装,以防止电子设备易于产生静电放电问题造成的损坏。了解如何正确使用防静电屏蔽袋非常重要,可以参考以下5个小贴士,应该可以对于您正确使用防静电屏蔽袋有所帮助。
1.防静电屏蔽袋最好足够大,以便将整个产品密封在其中。
屏蔽袋应该使用标签或胶带来密封,或者可以使用拉链式屏蔽袋来密封。将ESD 敏感的电子元器件放置在防静电屏蔽袋内,是唯一免受静电放电影响的方法。尚未密封好的防静电屏蔽袋是不完全能够提供防静电保护的!
2.消除防静电屏蔽上的电荷
当收到密封在屏蔽袋中的ESD敏感元器件时,紧记在取出产品之前,务必将封闭的屏蔽袋先放在防静电工作台上。这将有助消除可能积聚在屏蔽袋表面上的任何电荷。
3.不要过度使用屏蔽袋
如果屏蔽袋没有任何损坏,基本上是可以重复使用。但是,如果发现屏蔽袋上有任何破损,撕裂或有过多的皱纹(如下图),都是应该丢弃的迹象。
4.屏蔽袋並不是ESD工作台
请紧记: 防静电屏蔽袋只是为了防止ESD敏感产品受到静电损坏。如果要处理ESD敏感产品,请使用正确接地的ESD工作台。
5.请勿使用屏蔽袋处理ESD敏感产品
请勿使用屏蔽袋作为“ESD隔热垫”或“ESD手套”来处理ESD敏感产品,因为蔽袋不会对产品提供任何ESD保护作用。您必需戴有线腕带或鞋跟带接地来处理ESD敏感设备。
有关更多ESD 产品的技术信息,请查看以下内容: