您还没有意识到电子采购 API 的神奇用处

DigiKey 提供可实现供应链自动化的 API

供应链优化已成为科技行业关注的重点。据《福布斯》的一篇创新文章称,这始于“新冠疫情暴露了供应链物流的重大缺陷,基本上没有一个消费领域幸免。其中,全球半导体芯片短缺持续了三年多并造成了重大后续经济、安全以及其他影响,促使监管、创新和技术领域做出应对措施,以提高那些虽不起眼但对数字化转型很重要的元器件的弹性和安全性。”

换句话说,当现状稳定时,高效、准时制生产非常有效。但是,现在科技公司意识到这种长达数十年的制造业最佳实践有一个严重的致命弱点:就是供应链中断。当供应不能及时到达时,整个系统就会陷入停滞。

电子元件分销商 DigiKey 对优化供应链实现芯片、半导体和全零件数字化的重要性并不陌生。它提供来自 3,000 多家优质供应商的 1,590 多万种产品,每年处理的订单数超过 650 万个。现在,为了帮助简化供应链,DigiKey 推出应用程序编程接口 (API) 工具,可以与近一百万的客户共享其产品、定价和库存数据。那些没有充分利用这些 API 工具的企业可能会面临供应链再次遭受芯片短缺的风险。

什么是 API 工具?

API 是一种通信协议,允许多个软件工具彼此安全地共享数据。从这一点上看,它与电子数据交换 (EDI) 类似,但也有一些显著的差异。

首先,EDI 要求所有通信工具都要遵守严格的格式要求。其次,API 可用于共享全类型数据,而 EDI 侧重于传统的商业信息。最后是,用户可以对 API 进行编程,以指示不同的系统实时协同完成特定任务。需要注意的是,使用 API 并不妨碍工具使用 EDI。事实上,DigiKey 解释说,通过同时使用 API 和 EDI,公司可以打造“闭环的机器对机器连接”,并兼具两种协议的优点。

至于 DigiKey 的 API 工具,则能够让外部工具使用 DigiKey 数据进行通信并执行以下任务:

  • 搜索产品信息
  • 获取实时定价
  • 提供报价(锁定 30 天价格)
  • 评估产品的实时库存
  • 评估产品变更通知
  • 下单
  • 查看过去的订单
  • 查看订单状态
  • 更新或更改订单
  • 管理供应链
  • 与 DigiKey 的 myLists 集成
  • 使用条形码或追踪 ID 识别产品或订单

电子设计人员和制造商为什么需要 DigiKey 的 API 工具

要了解这些 API 工具对科技行业意味着什么,可以设想一家设计和制造下一代手机的公司。其工程师可以使用 DigiKey 的 API 来连接其设计和产品生命周期管理 (PLM) 工具并进行交互。

例如,一旦 PLM 系统发现新的电子计算机辅助设计 (ECAD) 模型获得批准,它就可以自动订购制造手机所需的 DigiKey 产品。类似地,如果同一家公司的库存系统检测到某种芯片库存不足,则可以立即下单补货。这两种自动化流程都可以防止物资耗尽,同时减少差错、节省时间并降低成本——所有这些都是通过消除人工参与来实现的。

通过导入这些 API 工具可以节省多少钱?作为参照,DigiKey 估计,如果满足以下条件,公司每年可节省 55,600 美元:

  • 执行这些采购任务的员工每小时工资为 55 美元
  • 公司每年进行 200 个报价
  • 每个报价平均有 80 个产品
  • 平均每年下单 2,000 次
  • 每个订单平均有 4 个产品

从供应链中断的角度来看,这些 API 工具也大有裨益。由于 DigiKey 的 API 能够让客户评估产品的实时库存,因此可以编程实现一个自动安全保障机制,以便在 DigiKey 的库存不足时订购零件的剩余供应。这种安全保障机制可以自动触发,帮助公司免受未来芯片短缺的影响。

如何导入 DigiKey API 工具

那么,公司如何将 DigiKey 的 API 工具导入自己的系统呢?以下是操作步骤摘要:

  • 第 1 步:研究可用的 DigiKey API 工具,建立一个功能列表。
  • 第 2 步:注册 My DigiKey 账户,登录后创建开发者账户。
  • 第 3 步:打开一个可以开发和评估代码的沙盒应用程序。
  • 第 4 步:使用 DigiKey 和内部系统文档来帮助生成控制两者如何交互的代码。
  • 第 5 步:评估沙盒应用程序内的代码,直到返回预期结果。
  • 第 6 步:当代码经过验证并确认后,从沙盒应用程序切换到生产版本。

有关如何开始使用 DigiKey API 工具的更多信息,请阅读其开发人员页面

关于此作者

Image of Shawn Wasserman

十多年来,Shawn Wasserman 在工程社区发布了诸多在线文章,内容深入浅出,语言风趣幽默。作为 WTWH 媒体的资深撰稿人,其撰写内容精典、新颖,通过新工具、新技术和新软件帮助很多工程师简化了操作。在担任 Engineering.com 高级编辑期间,Shawn 撰写了多篇有关 CAE、仿真、PLM、CAD、物联网、人工智能等领域的报道。在担任 Ansys 博客经理期间,Shawn 制作了大量内容,包括 CAE 技术的故事、技巧、窍门和有趣的使用案例。Shawn 拥有圭尔夫大学生物工程硕士学位和滑铁卢大学化学工程本科学位。

More posts by Shawn Wasserman
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum