Kingston 数据中心/企业级固态硬盘
Kingston Technology 提供了一系列数据中心/企业级固态硬盘 (SSD),推荐用于需要 I/O 一致性、低延迟和高耐久性的服务器应用。在决定购买固态硬盘之前,您必须了解并非所有的固态硬盘都是一样的,特别是用于服务器的固态硬盘。客户端固态硬盘是为客户端工作负载而设计的(例如,电子邮件、网上冲浪、PowerPoint 演示、游戏等)。数据中心/企业级固态硬盘是为服务器工作负载(如云服务、虚拟化、高速数据库、高带宽媒体流、SQL 服务器报告服务 (SSRS)、内容分发网络 (CDN)、边缘计算、SAP BI、ERP、CRM、GL、OLAP、OLTP、ERM 和 EDW 工作负载)而打造的。
在过去,您可以在数据中心使用主流客户端固态硬盘,因为其性能与传统的硬盘驱动器 (HDD) 相比有很大的优势,客户也非常满意。但在今天,特别是对于数据中心来说,SSD 的性能必须始终保持一致和可预测,而且他们正在为此进行测试。IT 管理员和存储架构师现在进行固态硬盘采购决定时,会对所谓“可接受性能水平”划一条线。这样才能保证他们满足与客户达成的 SLA 或服务水平协议;从而确保客户的体验远超预期。
为服务器工作负载设计的固态硬盘需要客户端和消费型固态硬盘所没有的硬件和固件功能。首先,为数据中心 SSD 选择的 NAND 和控制器需要为企业工作负载提供最佳的性能和耐久性。然后要对固件进行优化,以便为高负载周期的工作负载提供低延迟和一致的 IO 交付。这种性能调整技术称为服务质量 (QoS),这是客户衡量企业固态硬盘性能的方式,以确保他们选择的解决方案有助于管理和保证其客户的性能水平,并具有高度的信心。
QoS 指标表明,在既定最坏测试工作负载条件下,固态硬盘的延迟和 IOPS 参数要在一个时间段内保持在指定的范围内(通常在预定时间段内至少达到 99.9% 的数据点),不会出现意外的异常值而导致应用性能突然下降。如今,存储专业人士要求数据中心/企业级固态硬盘提供 IO 一致性和低延迟。作为产品开发过程的一部分,Kingston 对数千个数据点进行了剖析,以达到数据中心应用可以接受的 QoS 水平。数据中心的客户要求他们的 IO 变化系数低,不希望看到性能交付的大波动。
针对数据中心/企业工作负载测试的更高耐久性等级,是另一个需要了解的重要特征。固态硬盘的耐久性是数据中心固态硬盘设计的一个关键指标。在硬盘的使用寿命中,固态硬盘的程序/擦除 (P/E) 次数有限。由于所使用的闪存 P/E 次数较高,数据中心级固态硬盘通常要比客户端固态硬盘具有更高的耐久性等级。在 Kingston,我们为数据中心/企业级固态硬盘设计了一个特定的耐久性范围,通常是 1 DWPD(每天的硬盘写入量)。这意味着,用户可以在硬盘的保修期内每天写满硬盘的容量。针对预期工作负荷和服务寿命为使用 SSD 的服务器选择匹配的 SSD 非常重要。
Kingston 数据中心的固态硬盘还包括硬件断电保护 (PLP),其方式是在固态硬盘中内置电容器。断电保护是为了在服务器突然断电的情况下保护数据。最后,Kingston 数据中心/企业级固态硬盘在服务器平台上进行了测试,并与第三方和 OEM RAID 控制器进行了兼容测试。客户端 SSD 没有在服务器平台上进行测试。
Kingston 提供五种数据中心/企业级 SSD 解决方案。对于 SATA 解决方案,DC500R 是为以读取为中心的应用而设计的,DC500M 是为混合使用而设计的,而 DC450R 是为需要较低耐久性等级的入门级应用而设计的,不需要昂贵的硬件 PLP。针对 NVMe,Kingston 提供了 DC1500M U.2 PCIe 3.0 NVMe 解决方案和 DC1000B,后者是一个 M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe 解决方案,通常推荐用于服务器引导应用。
了解客户端固态硬盘和数据中心/企业级固态硬盘之间的关键区别,对于为设计选择合适的产品非常重要。用例、产品性能和关键功能需要彻底考虑,并要确认它们是否与客户的 IT 要求一致。Kingston Technology 专注固态硬盘设计、制造和测试,总有一款适合您的设计和预算要求。
#kingstoniswithyou

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum