Amazon Alexa
图 1.Amazon Echo – 第一代(图片来源:Amazon.com)
“Alexa,这个周末天气怎么样?”“Alexa,给我讲个笑话吧。”这些是我对 Amazon Echo 说得最多的话。Amazon Echo 是一种采用语音控制的个人助理,基于 Amazon 的语音平台——Alexa Voice Service (AVS)。用户使用唤醒词与 Echo 进行沟通。
在 Echo 正式发布前几个月,我收到了一封电子邮件,为我提供了以 50% 的折扣价购买 Echo 的机会。我阅读了关于 Echo 的介绍,认为它能为我的生活带来便利。只需向“Alexa”发出一条简单的命令,便可以将需要的任何内容项添加到列表中。再也不用整理污迹斑斑或满是手印的清单,不用手忙脚乱地到处找笔,或是担心将清单遗忘在家里了。只需使用唤醒词并将各个事项添加到清单中便可以了。清单随后会存储到手机应用中。跟大多数人一样,我在离开家时总是带着手机,这等于我时刻随身携带了一份整洁的清单。
但我的妻子对我购买的这款神奇的私人助理并不感冒。她不介意遗漏清单,因为这让她有机会再逛一次商场。我的孩子们认为这种新的电子设备很棒。
在 Echo 陪伴我们两年半之后,我的妻子现在也成为了它的粉丝,我的孩子们仍旧觉得它很棒。尽管 Alexa 现在被更名为 Echo(因为每次当我们和女儿 Alysa 交谈时它总会打开),但我们几乎每天都会使用 Echo。它仍被用于创建清单,查看天气和讲笑话,还被用于烹饪时的度量转换、家庭作业、解释定义、食谱、定时器和音乐。
Amazon 的 Alexa Voice Service (AVS) 目前能够控制一些温控器、灯具,还能通过 Echo 支持各种 Fitbit 设备、门铃和电话系统。它还能帮助订购比萨饼,呼叫 Uber 以及从 Amazon 购物。目前已发布公告,将集成闹钟、电视、冰箱、洗衣机、烘干机、智能吸尘器和安全装置。未来的发展可能允许对电梯和健身器材之类设施进行语音控制,从而消除触摸需要,减少细菌和病毒的传播。
AVS 还将应用于未来产品。宝马最近宣布,将从 2018 年中开始将 AVS 集成到宝马汽车中。福特此前宣布在部分车型集成 Alexa。Amazon 最近还宣布了 Microsoft Cortana 和 Alexa 之间的合作伙伴关系。这将允许 Alexa 使用 Office 产品,例如访问工作日历和电子邮件。
为了增加支持 Alexa 的设备数量和类型,Amazon AVS 为开发人员提供了访问资源套件的工具,包括 API、硬件开发套件、软件开发套件和文档,以快速、轻松地构建支持 Alexa 的产品。Amazon 开发者网站为开发人员提供了全面的支持,并包括一系列远场和免手持参考开发套件。
图 2.用于 AVS 的 VocalFusion 4-Mic 开发套件(图片来源:XMOS)
领先的语音和音频解决方案供应商 XMOS 最近推出了首款带有远场线性麦克风阵列的 AVS 开发套件 XK-VF3000-L33-AVS,可将 Alexa 集成到平板设备。AVS 开发套件专为工程师和开发人员而设计,可以将 AVS 集成到新的和将来的应用中。
XMOS 总裁兼首席执行官 Mark Lippett 告诉我:“这是第一个针对 Amazon AVS 的 XMOS 开发套件,它具有线性麦克风阵列,可支持开发全新类别的解决方案且已投放市场。线性实现将会让 Alexa 摆脱圆形桌面设备的拘囿,实现与智能面板、厨房电器以及智能环境中的其他壁挂式和靠墙设备的透明集成。”XK-VF3000-L33-AVS 包含四个 Infineon 高 SNR MEM 麦克风,即使在嘈杂的环境中也能捕获语音信号。使用最近发布的 AVS Device SDK 构建参考客户端,这一解决方案可谓首开先河。AVS Device SDK 简化了支持语音功能的产品的开发。
图 3.展示了麦克风阵列的用于 AVS 的 VocalFusion 4-Mic 开发套件(图片来源:XMOS)
该套件内含 XMOS 的 xCORE VocalFusion™ XVF3000 处理器。正是这一处理器使得该套件能够提供远场语音采集和处理,包括回声消除和噪声抑制。使用 AVS 进行开发仅仅需要 XMOS 的套件、一个扬声器和一个 Raspberry Pi。XMOS 的套件简化了 AVS 的开发工作,设计人员现在可以将其整合到几乎所有设计中。您的哪种设计需要 AVS?
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum