使用评估套件在受控环境下开发和测试 USB Type-C™ 及 USB PD 产品

作者:Steven Keeping

投稿人:DigiKey 北美编辑

最新的 USB 连接器/电缆、功率传输 (PD) 和协议规范(分别为 USB Type-C、USB PD 3.0 和 USB 3.2)进一步提高了连接器的易用性、USB 的数据吞吐量和功率传输能力。然而,那些渴望使用新规范的设计人员却发现自身面临着诸多实施挑战。尤其是新规范支持高电压和大电流,可能会导致不兼容外设损坏,造成电缆、连接器和端口过热。

尚不熟悉 USB Type-C 和 USB PD 的开发人员,必须设法在具有适当软件接口的受控环境中试验这些新技术。USB 芯片供应商已经对此作出回应,推出了配备软件和电路板的评估套件 (EK),其中包括电源、用于连接 PC 的 USB 接口以及最新一代的 USB 芯片。借助这些 EK,开发人员可以利用带用户友好界面的成熟设计来获取 USB Type-C 和 USB PD 的配置经验。此外,这些 EK 也可用作开发人员原型开发的参考设计。

本文将概述最新 USB Type-C 规范的关键属性,并阐示一些实施难题。另外,还将介绍 ON SemiconductorSTMicroelectronicsTexas Instruments 推出的套件,并展示如何使用这些套件来安全探索 USB 新技术的功能。作为评估套件和评估板基础的集成组件可用于新产品设计,从而提高性能,节省空间并减少元器件数量。

为何要升级为最新 USB 规范?

将产品升级为最新 USB 规范的主要原因包括:

  • 便利性更高:USB Type-C 基于紧凑型可逆插头连接器,更适合现代消费类电子产品的外形尺寸,让消费者使用更便利。
  • 吞吐量更大:USB 3.2(于 2017 年推出,现已统合所有先前的 USB 3.x 规范)数据速率高达 20 Gb/s。
  • 功率更大:USB PD 3.0 提供功率高达 100 W (5 A x 20 V),可为平板电脑和便携式计算机快速充电。

USB Type-C 连接器对于 USB 3.2 第 2x2 代规范必不可少,今后该标准的新版本将兼容这类连接器(而不兼容 Type-A 和 Type-B 连接器)。该规范定义了 24 针连接器,即四个 +5 V 接地引脚、两对用于 USB 2.0 数据总线差分信号、四对用于 SuperSpeed 数据总线、两个“辅助”引脚、用于有源电缆的 VCONN +5 V 电源,以及用于电缆方向检测和连接管理的通道配置 (CC) 引脚。请注意,在特定应用中引脚使用有所不同,具体取决于所采用的通信协议和功率传输要求(图 1)。

USB Type-C 24 针连接器示意图图 1:USB Type-C 24 针连接器可反转使用,CC 引脚用于电缆方向检测和连接管理。(图片来源:Texas Instruments)

“全功能”USB Type-C 连接器和电缆支持最快的 USB 数据速率。例如,使用 USB Type-C 时,设计人员可以选择 USB 3.2 第 1 代 (SuperSpeed 5 Gb/s)、USB 3.2 第 2 代 (SuperSpeed 10 Gb/s) 或 USB 3.2 第 2x2 代 (SuperSpeed 20 Gb/s) 协议。请注意,若使用“非全功能”USB Type-C 连接器和电缆组合,则不适用于最新规范支持的功能。下文只探讨使用全功能 USB Type-C 硬件的设计。

借助 USB Type-C,设计人员还能充分利用 USB PD 2.0/3.0 供电协议允许的 USB PD 最高电压和最大电流。自 USB PD 2.0 起,规范定义了 5 V、9 V、15 V 和 20 V 四个电压电平。此外,电源最大输出功率还支持 0.5 W 至 100 W 之间的任意值,而非 USB PD 1.0 标准的六个固定功率水平。功率超过 15 W 的电源电压为 5 V 和 9 V,超过 27 W 为 5 V、9 V 和 15 V,超过 45 W 为 5 V、9 V、15 V 和 20 V。各种电压和电流组合称作“功率分布”。

尽管功率水平灵活配置具有诸多优势,但该技术支持的高电压和大电流却增大了实施复杂性,并带来若干奇特的设计挑战。例如,USB PD 需要新增端口控制器,以协调和实施 USB PD 功率发布。短时间内,惯用 USB Type-A 的设计人员可能无法适应这些差异,因而导致设计决策不合适或具潜在破坏性的风险增大。

例如,带 USB PD 的 USB Type-C 系统可通过 USB A 转 C 电缆连接至 USB Type-A 端口;USB Type-A 端口的 VBUS 保持在 5 V 左右,而带 USB PD 的 USB Type-C 端口可在 5 A 下提供高达 20 V 电压。因此,电流将从 VBUS 电压较高的端口流向另一端口,但是许多 USB Type-A 端口功率开关不具备反向电流保护,因而可能会因高电压而损坏。(有关 USB Type-C 和 USB PD 设计的更多信息,请参见 DigiKey 文章“USB Type-C 设计和使用功率传输进行快速充电”。)

USB Type-C 复杂性管理

USB Type-C 和 USB PD 可通过可配置的电缆、接口和功率设置实现多功能性。USB Type-C 连接器使用 CC 引脚进行电气检测和连接配置。USB Type-C 端口可以作为仅主机、仅设备(以传统 USB 主机和设备运行)或双角色端口 (DRP);主机是下行端口 (DFP),设备是上行端口 (UFP)。

USB Type-C 的其他优势包括:

  • 双角色端口可重新配置。例如,便携式计算机通过显示器充电时可作为 UFP,而为微型风扇供电时可作为 DFP。
  • 可根据需要配置 VCONN,以确定 VBUS 使用 USB Type-C 标准电源或 USB PD。
  • 支持可选的备用和配件模式。

使用端口控制器与 PD 控制器配合协调电源要求和方向,例如不会用智能手机等电池容量不大的设备为便携式计算机等大功率设备供电。端口控制器通常包括嵌入式微控制器,因而无需外部设备来监控电力交易。

为了有效管理复杂性并确保设计成功,USB 芯片供应商推出评估套件,为设计人员提供经优化的受保护电路进行试验,评估配置以选择最适合应用的 USB Type-C 和 USB PD。例如,ON Semiconductor 的 STR-USBC-4PORT-200W-EVK 是一款 200 W、四端口 USB Type-C EK。该套件具有多个输出电压,分别为 5 V、9 V、15 V 和 20 V,最大电流为 5 A,每个端口的最大输出功率为 100 W,开发人员可藉此探索 USB PD 3.0 的功能。由于受电源限制,该 EK 四个端口的最大总输出功率为 200 W。

STR-USBC-4PORT-200w-EVK 包括 USB PD 端口控制器、高压保护开关和降压电源控制器。此外,该套件还配备了 AC/DC 电源,输入电压为 90 V - 265 V,内置过流和热保护。该 EK 随附 ON Semiconductor 的 Strata 软件,其中包括配置工具,可用于功率分布测试、各种故障和折返功能试验、系统遥测监控,并为连接的设备提供可变充电负载(图 2)。

ON Semiconductor 的 USB Type-C EK 示意图(点击放大)图 2:ON Semiconductor 的 USB Type-C EK 包括 200 W AC/DC 前端和四端口 USB PD 输出。(图片来源:ON Semiconductor)

该 EK 的端口控制器采用 ON Semiconductor 的 FUSB307B,旨在实现带 USB PD 功能的 USB Type-C 端口控制器 (TCPC)。作为 TCPC,该芯片符合 USB PD 接口规范,具有用于 USB Type-C 端口管理器 (TCPM) 的标准化接口,并集成用于手动连接/断开检测的 USB Type-C 检测电路。该芯片可自动处理时间关键型 PD 功能,而无需使用系统微控制器或 TCPM。

就这方面而言,STMicroelectronics 推出了 STEVAL-ISC004V1 USB PD EK。该 EK 是一款即用型 USB PD 源,基于该公司的 STUSB4710A USB PD 控制器,演示了如何将固定电压的直流电源输入转换为 USB PD 可变电压输出。USB PD 控制器通过 USB Type-C 的 CC 引脚进行通信,以协调传输至连接设备的给定功率,无需微控制器支持即可处理与 DFP 或 UFP 的连接。

此外,Texas Instruments (TI) 还推出了 USB-CTM-MINIDK-EVM,一款 USB Type-C 坞站接口 EK(图 3)。该 EK 是一款 USB Type-C 坞站参考解决方案,包括 USB PD、音频、USB 数据、电源和视频;通过 USB Type-C PD 主端口支持拉出和灌入电流功能。由外部 USB Type-C 充电器供电时,坞站可在 3 A 下提供 5 V 电压,在 5 A 下提供 12 V 至 20 V 电压。

该 EK 包括:

  • TUSB8041:四端口 USB 3.0 集线器控制器,通过 DFP 和 UFP 均可提供 SuperSpeed USB 连接。
  • TUSB321:TCPC 用于检测端口连接/断开、电缆方向和角色。该芯片可配置为 DFP、UFP 或 DRP。
  • TPS65982:USB Type-C 控制器用于 USB PD 协调和启用电源路径。

Texas Instruments 的 USB-CTM-MINIDK-EVM USB Type-C 接口 EK 图片图 3:TI 的 USB-CTM-MINIDK-EVM USB Type-C 接口 EK 是一款 USB Type-C 坞站参考解决方案,包括 USB 数据、USB PD、音频和视频。(图片来源:Texas Instruments)

ON Semiconductor、TI 和 STMicroelectronics 的 EK 可协助工程师完成带 USB PD 的 USB Type-C 设计设置和配置。

使用 ON Semiconductor 的 EK 开发需借助该公司的 Strata Developer Studio。首先,开发人员需向 EK 施加交流电压,使用 USB Mini-B 电缆将其连接至 PC,登录并允许 PC 检测 EK,下载相关内容。

开发人员可对系统进行基本设置,包括最大系统功率(从 30 W 至 200 W),该设置可确保四个端口的总 PD“合同”不超过交流电源的总功率,以及“保证功率”设置,即端口 1 始终按分配输出功率,而其他端口共享剩余功率。此外,还提供故障保护设置,可用于确定指示故障状态的温度阈值。

然后,开发人员就可以着手测试各种端口设置,包括:

  • 端口最大功率:设置后所有合同均不得超出该限值
  • 限流:0 至 6 A
  • 电缆补偿:拉电流较高时,减少灌入设备的电压降
  • 功率分布广播:插入设备后,将显示提供给灌入设备的功率分布列表

再者,开发人员可以访问浏览器,其中详细列出 USB 端口的总输入电压和功率,以及各个端口的功率分布 (V)、PD 合同 (W)、输出电压和功率、温度和能效等相关性能信息。该 EK 可连接示波器以显示 V BUS 转换等详细性能信息(图 4)。

ON Semiconductor 的 USB Type-C EK 工作特性图(点击放大)图 4:ON Semiconductor 的 USB Type-C EK 可连接示波器以详细分析该芯片的工作特性。(图片来源:ON Semiconductor)

STMicroelectronics EK 的工作方式与 ON Semiconductor EK 类似。连接 22 V(最小值)直流电源和带 USB Type-C 连接器的外设后,通过 I2C 接口,即可从非易失性存储器将该 EK 的板载 USB PD 控制器设置读取至 PC。然后,开发人员通过 PC 接口重新配置最多五个 PD 电压和电流输出、峰值电流、欠压和过压锁定。在 PC 上完成设置后,可将配置编程导入 USB PD 控制器的存储器,用于为连接的外设供电。

TI 的 EK 则需要与该公司的 USB Type-C 使能板配合使用。使用 USB Type-A 转 USB Type-B 电缆和 DisplayPort 电缆,将使能板连接至 PC,再使用 USB Type-C 电缆将 EK 连接至 USB Type-C 使能板。然后,开发人员就可直接在 PC 上测试 USB 3.0 集线器、TCPC 和 USB Type-C 控制器的配置。

总结

USB Type-C 和 USB PD 为消费者带来便利,提高了吞吐量和功率传输能力,可为连接的外设供电,也可为其电池充电。不过,该技术也相应增大了复杂性,给惯用 USB Type-A 系统的开发人员带来相当艰巨的实施挑战。

如上所述,尚不熟悉 USB Type-C 和 USB PD 的开发人员,现可利用主要 USB 芯片供应商推出的评估套件,通过用户友好界面以受控方式进行技术试验。此外,这些 EK 也可用作开发人员原型开发的参考设计。

DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Steven Keeping

Steven Keeping

Steven Keeping 是 DigiKey 的特约作者。他在英国伯恩茅斯大学获得应用物理学 HNC 学位,并在英国布莱顿大学获得工程(荣誉)学士学位,之后在 Eurotherm 和 BOC 开始了长达 7 年的电子制造工程师生涯。在过去的 20 年里,Steven 一直是一名科技记者、编辑和出版商。他于 2001 年搬到悉尼,这样就可以常年骑公路自行车和山地自行车,并担任《澳大利亚电子工程》的编辑。Steven 于 2006 年成为自由记者,他的专业领域包括射频、LED 和电源管理。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑