选择正确的壁式适配器

作者:Pat Sagsveen

投稿人:DigiKey

现代社会电子设备在无处不在;而且所有电子设备都需要电源。有些电子设备由电池供电,有些设备需要壁式适配器。为各种设备供电的直流电压可通过使用壁式适配器产生。壁式适配器可以从标准壁式插座将交流电压转换为既定设备所需的直流电压。要确定壁式充电器是否适用于设备,需考虑到诸多因素。

选择壁式适配器时,应考虑的一些电气注意事项包括设备运行的电压、设备的电流要求以及适配器需要提供的最大输出功率。

虽然您希望所选电压恰好就是设备的工作电压。但是选择适配器时,电流和功率要有较宽选择范围。电流和功率一般都可以超出对适配器的既定要求,这是因为电流是由设备既定阻抗和电压决定的。无论适配器可以提供多少电流,设备只会抽取特定量的电流。考虑适配器的输出功率额定值时,需要记住额定值就是最大额定值。若电源持续以其最大功率输出,那么最终将导致其损坏,因此最好使用额定值比所需额定值高的适配器。另一个要注意的事项是,适配器要求的是正极中心还是负极中心。这一点通常可以通过现有适配器上的标志确定,如下图所示:

CUI 适配器标志图片

图 1:适配器标志会显示其中间触头是正极还是负极。(图片由 CUI Inc. 提供)

电气注意事项只是选择适配器时需要考虑的一半因素。壁式适配器的物理尺寸没有办法统一标准,不过有两种尺寸较为常用:2.1 mm 套管插头2.5 mm 套管插头

虽然 2.1 mm 和 2.5 mm 套管插头的外径通常都为 5.5 mm,但其长度会有所不同。除了常见的 2.1 mm 和 2.5 mm 插头外,还有各种不常见的其他尺寸,可能会引起混淆并导致挑选到不合适的适配器。用户看到 DigiKey 网页上种类繁多的输出连接器时,通常会不知所措。

有几种方法可以帮助您选出所要更换的现有适配器的尺寸。一种方法是使用卡尺;通过卡尺可大致了解直径大小,但很有可能无法确切测量内径是 2.1 mm 还是 2.5 mm。这是由于连接器的个别公差所致。这种方法较为粗糙,很容易测不出特殊尺寸的内径,也没什么好的方法,因此需仔细阅读现有适配器随附的所有说明文档。通过记录现有适配器上的编号并在 Google 中进行搜索可查找相关说明文档。有些适配器包含制造商撰写的 PDF 文件,其中详细说明了适配器的规格。例如,CUI Inc. 的国际适配器 SMI6-12-V-P6。它是一种常见的 12 V 500 mA 适配器,内径和外径分别为 2.5 mm 和 5.5 mm。插头尺寸可在 DigiKey 网站的产品属性下方找到,也可通过查看产品规格书找到。这种方法有时候会引起混淆,因为许多制造商没有针对某个特定产品制作专门的规格书,而是一本包含了整个系列产品的通用规格书。这种规格书涵盖了整个 SMI6 系列,因此需通过几个步骤找到与单个产品相关的信息。

CUI SMI6 系列电源适配器零件编号图片

图 2:CUI SMI6 系列电源适配器零件编号。(图片由 CUI Inc. 提供)

利用零件编号代码查看零件编号 SMI6-12-V-P6,随即便可获得我们所需的关于该适配器的全部信息。我们知道它是 SMI6 系列的一部分,12 表示适配器的输出电压为 12 伏,V 表示充电器附带的是国际插片,P6 表示适配器末端套管连接器的物理尺寸。我们可以在规格书第 4 页的末尾找到输出插头选项。查看直流插头类型,我们看到 P 表示正极中心,6 表示套管插头的尺寸。下图 3 是从规格书中截取的表格,对此进行了展示。从表格我们可以看到有一列尺寸 (Size) 列。我们已经知道了尺寸为 6,因此顺着尺寸 6 这一行可查看插头的 A/B/C 尺寸。尺寸 A 为外径,即 5.5 mm。尺寸 B 为内径,即 2.5 mm。尺寸 C 为套管插头的长度,即 9.5 mm。这一编码方案的最后一组数字为空,表示这是一个直插头,没有自定义配置。 

CUI SMI6 规格书图片

图 3:显示插头配置和尺寸的 SMI6 规格书图片。(图片由 CUI Inc. 提供)

许多壁式适配器包含要使用的插片选件。不同地区使用的插片有所不同,因此许多制造商提供选件,可根据产品修改插片,同时允许较大输入电压范围以适应世界各地不同的壁电压。有些壁式适配器并不会直接插入墙壁。许多适配器只是电源模块,需要额外的电缆才能插入。例如,SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault BrandsTE30A1803F01。该适配器需要额外的 IEC 320-C13 输入连接器,如 Tensility International Corp11-00022。 还有一种十分流行的模块适配器,如 PSAA15W-050L6。该适配器需要 IEC 320-C7 电缆,如 Phihong USAAC15WNA

如今许多消费类电子产品由 USB 适配器供电,DigiKey 也供应这样的产品。USB A 是一种十分常见的适配器类型,其电源模块可直接插入墙壁,并带有一个用于 USB 公插头的插座。PSM03A-050Q 就是一种 USB A 适配器。虽然从适配器角度来说 USB A 十分常见,但从设备角度来看,USB mini B 和 micro B 更为常见。DigiKey 供应的大多数产品都有关联产品,比如,插入该适配器的 USB 电缆,我们可以在页面底部的“相关零件”选项卡中找到相关配件。例如,在 DigiKey 网站的 PSM03A-050Q 页面,我们可以看到该选项卡下列出了两个零件。IPUSB1CS 是一个 USB A 转 USB mini B 的示例,IPUSB1MS 是一个 USB A 转 USB micro B 的示例。由于这些适配器使用的是标准 USB A 公插头,您可以安全地使用其他制造商的 USB 电缆以满足长度需求及其他要求。如今 USB 适配器在车辆中的使用也日益普及。这些适配器(如 Assmann WSW Components31800)可以插入点烟器,并带有一个 USB A 插座,其作用就相当于上述的 USB 适配器。

综上所述,挑选正确的壁式适配器并非易事,但遵循一些步骤后会发现也并非难事。套管连接器的电压水平和物理尺寸必须完全符合要求,否则可能损坏设备,或是由于套管插头与设备不匹配,无法提供安全的电气连接。查找套管连接器的尺寸有多种方法,但最佳方式是阅读其说明文档(如有)。电流和电源额定值也十分重要,必须达到或高于您的要求,以便尽量减少给适配器带来压力。许多适配器需要配件,如 IEC 320-C13 或 IEC 320-C7 电缆。许多壁式适配器主要针对 USB 设备,通常带有标准 USB A 插座,可接受任何 USB A 公电缆。有些应用可能还需要考虑其他注意事项,但对大多数消费类电子产品来说,这种方法足以找到合适的适配器。

 
DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Pat Sagsveen

Pat Sagsveen

Pat Sagsveen 是 DigiKey 的助理应用工程技术员,负责协助客户寻找更好的利用新技术和新零件的方式来完成项目。他拥有俾斯麦州立大学电子与通信应用科学学士学位,2016 年毕业后即加入 DigiKey。Pat 对放大器特别感兴趣,业余花了很多时间制作和摆弄各种放大器,其中包括他制作的 3 管吉它放大器。

关于此出版商

DigiKey

DigiKey 总部设在美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,是一个同时针对原型开发/设计提供小批量供应、针对生产提供大批量供应的全球电子元件综合服务提供商,在 DigiKey 上提供 750 多家优质制造商品牌、六百多万种产品。