在该系列视频中,我们将向大家介绍供应链数字化转型最新情报,探究领先的厂商和分销商正在运用哪些形式的技术、跟踪手段和资产监控方式,以及是如何将其导入产品生命周期管理以及其它领域的。
- 第 1 季
- 第 2 季
- 第 3 季
第 1 季技术支持
第 1 季:第 1 集
源头元器件
全球供应商依赖 DigiKey 每天监控元器件需求,并组织货源将急需的元器件运送给各个制造商。 这些产品是怎么来到这里呢? 在这集视频中,我们将追踪供应链源头,参观 Molex 的一个制造厂,了解这家供应商是如何用下一代产品推动创新发展的。
第 1 季:第 2 集
产品之旅
各行业对电子元器件的需求都达到了历史最高水平。 随着全球元器件短缺对供应的影响,元器件的高效运输和移动跟踪已成为首要任务。 技术如何确保重要的元器件在全球旅程中不会损坏、丢失或延误? 在本集中,我们将跟随产品在整个供应链中的流动,来感受产品之旅。
第 1 季:第 3 集
下一代生产
在最后一集视频中,我们来看看供应链的各个环节如何组合起来,创造全球制造业的未来。从基于条件的监测到工人安全,再到协作机器人设计和预测性维护,未来全球供应链将是同时关注产品和人员安全的供应链。
相关产品
Analog Devices
505-ADIN1100BCPZ-ND
10BASE-T1L 以太网 PHY
Analog Devices
505-EV-CBM-VOYAGER3-1Z-ND
ADXL356 系列振动传感器评估板
Analog Devices
505-EVAL-ADFS5758SDZ-ND
电流电压输出 DAC
Molex
WM22642-ND
3 合 1 (4G/Wi-Fi/GPS) 外置天线
Molex
无源 RFID 产品
资产跟踪解决方案
Molex
Easy-On FFC/FPC
微型 Easy-On FFC/FPC 连接器
更多内容
资产跟踪得其所哉
Molex 强大的 RFID 解决方案(包括坚固型标签和可靠的读取器)展示了这项技术多年来的发展程度,以及它将如何影响未来几年的供应链运作。
高功率需求——一个连接器一次即可满足要求
新冠病毒以我们意想不到的方式挑战我们。 当原始设备制造商 (OEM) 提供支持时,他们期待像 Molex 这样的公司提供能够满足电源需求的电子产品。
供应链的最新趋势
不确定性、芯片短缺和假冒伪劣产品只是给供应链造成压力的一些方面,然而区块链和目标驱动型供应链恰恰是新发展方向,将有助于实现更强大的供应链。
最新的 GPS/GNSS 天线可实现厘米级定位
随着新信号和频率的出现以及依赖于高精度定位的应用日益增多,GNSS 天线的重要性亦随之提高。
用电动汽车电池技术推动未来的可持续发展
运输业的未来:一个从私家车、SUV 到卡车运输业的所有一切都以电池为动力的世界。 但这仅仅是开始。
飞行时间系统设计——第 1 部分:系统概览
许多机器视觉应用都需要高清晰度三维深度图像,用来取代或增强标准的二维成像。 这些解决方案依靠 3D 摄像头提供可靠的深度信息来保证安全。
相关视频
第 2 季技术支持
在供应链大转型第二季中,我们将探讨世界如何应对全球物流中不断出现的新挑战。 近年来的经验揭示,A 地到 B 地只要存在距离就会有切切实实的风险存在。在这一季中,我们将探讨技术在提供风险可见性和洞察力方面做了哪些准备,以及如何确保我们不再出现猝不及防的窘境。
第 2 季:第 1 集
复苏之路
自 2020 年疫情大爆发以来, 供应链已经发生了何种变化? 为确保工程师和设计师能够随时获得最需要的产品,各大供应商正在采取哪些不同的措施?
第 2 季:第 2 集
供应链的起点
供应商是每一条供应链的第一个环节。 这些必不可少的组织是如何供应构成现代设计基础的原材料和元器件的?
第 2 季:第 3 集
供应链如何适应未来?
数十亿美元正在投向半导体生产,以应对元器件的短缺。 在这一集中,我们将探讨确保未来供应链能够随时应对意外需求激增所需采取的步骤。
相关产品
Nordic
nRF9160 系统级封装 (SiP)
提供广泛的通用接口和外设选择,可用于实现紧凑、完整和高效的蜂窝物联网解决方案。
Nordic
Nordic Thingy:53 物联网原型开发平台
利用集成的运动、声音、光线和环境传感器来帮助构建概念验证和原型开发。
Nordic
nRF5340 音频开发套件
Nordic Semiconductor 的开发套件专为低功耗蓝牙音频应用而设计。
Nordic
nRF21540 开发包 (DB)
DK 可以帮助开发需要 nRF21540 射频前端模块提供范围扩展功能或链路预算提升的产品。
Nordic
nRF21540 射频前端模块 (FEM)
扩展了低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、2/4 GHz 专利以及 Thread 和 Zigbee® 的范围。
Nordic
nPM1100 电源管理 IC
专用电源管理 IC (PMIC),具有双模式可配置降压稳压器和集成电池充电器。
Nordic
nPM1100 评估套件
一款用于评估 nPM1100 的工具,具有适合所有可选设置的开关、进入和退出运输模式的按钮等。
Nordic
nRF52 系列蓝牙 5.2 SoC
用于家庭、工业和商业以及较传统的可穿戴设备和个人设备。
技术论坛
DigiKey 的技术论坛是一个面向工程师的在线社区和技术资源。 访问技术论坛可获取产品支持、常见问题解答以及其他电子元器件主题和讨论内容。
NORDIC
供应链文章
制造业面临供应链困境
在可预见的未来,制造业将面临中断和重重挑战。
汽车电子器件将持续增长
小汽车变得越来越智能,电子行业极有可能会从中获益。
ESG 举措推动财务增长——且越来越受重视
环境、社会和治理举措需要有采购和供应链的支持、引领才能取得成功。
基础设施法案是否有利于供应链?
研究最近的立法表明,在基础设施方面的法案进展势头良好,但在半导体支持方面争议较多。
DigiKey 供应链解决方案与服务
在这个变化无常的世界,战略采购正变得越来越重要,保持与惯例、技术和信息的同步很关键。 提前规划可以提高效率,帮助企业避免供应链问题。
除了拥有全球选择极为广泛的电子元件库并能立即发货外,DigiKey 还能提供多种多样的服务。 我们能随时帮助您将采购要求提升到下一个层次。
网络研讨会
DigiKey 业务解决方案
DigiKey 数字化解决方案
myLists 报价
相关视频
第 3 季技术支持
在这一季《供应链大转型》中,我们将详细探讨新技术如何助力未来物流行业发展。
第 3 季:第 1 集
优化供应链物流
深入探索不断发展的供应链和物流技术。 详细了解能够更富效率地管理仓库库存的技术,以及领导者如何让供应链物流现代化并能应对未来发需要。
第 3 季:第 2 集
全球范围的可追溯性
探索整个设计和制造过程中可追溯性的重要性。 从概念到实现,我们一起探讨如何通过实时数据和流程可见性,降低成本、提高效率并避免供应链中断。
第 3 季:第 3 集
穿越数字前线
让我们一起展望未来,发现新的创新与前沿技术的结合,将如何优化从库存管理到预测性维护、需求预测等各个方面。
相关产品
Omron
V430 工业固定安装式条形码阅读器
Omron 的 V430 高性能条形码阅读器旨在用于轻松、快速、可靠地解码一维和二维条形码。
Omron
手持式 DPM 阅读器
V460-H 集成了多轴照明系统,可确保对最难处理的直接零件标记 (DPM) 和标签进行可靠的解码。
Omron
条形码 VR
OMRON Microscan 可为右侧的一维和二维符号标准和 OCR 提供快速、可靠的读取解决方案。
Omron
可追溯性解决方案
可追溯性对于保护您的品牌至关重要,它还可以为改进流程提供宝贵信息。
onsemi
图像传感器解决方案
从膳食追踪到库存管理,onsemi 传感器可简化自助餐厅和杂货店的流程。
onsemi
用于 SiC MOSFET 的栅极驱动器
每个 SiC MOSFET 都需要合适的栅极驱动器,才能最大限度地提高系统效率并最大限度地降低总功率损耗。
onsemi
工业自动化
onsemi 为机器人、扫描和检查提供高速智能传感,并拥有最广泛的智能电源产品组合,跨越所有电压和技术。
onsemi
储能解决方案
onsemi 作为电源解决方案提供商,拥有丰富的产品组合和多年的经验。
供应链文章
实现紧凑的高性能跟踪和追溯系统
要解码传送带上快速移动且不断变化的条码标签,需要读取器具备低延时、高分辨率的图像处理功能,且能够准确解码损坏或脏污的条码。
医疗器械唯一标识技术实现了自动医疗 ID 和条码读取
2013 年,美国食品药品监督管理局 (FDA) 实施了医疗器械唯一标识系统 (UDI) 规则。
如何使用产品追溯 4.0 解决方案来提高产品安全性、合规性和可追踪性
仓库和工厂的实时资产跟踪与追溯系统是工业 4.0 和供应链管理的一个重要方面。
在工业 4.0 时代定义可追溯性 4.0
Omron 提供的完整产品和技术可帮助您实时标记、验证、读取和传输数据 (MVRC),帮助您实现最高水平的卓越制造。
onsemi AR08 CMOS 图像传感器 PIO | DigiKey
onsemi 的 AR08 8 MP CMOS 图像传感器非常适合在各种光照条件下捕捉高分辨率图像和视频,专为多种应用量身定制。
工业自动化:实现完全自主制造的智能技术
onsemi 正在导入新的尖端技术,能够促进完全自主制造环境发展,将彻底改变当前的技术格局。
工业电机驱动器和泵的创新解决方案
鉴于 onsemi 推出的最新创新,有前瞻性思维的工业企业都在优化其工业电机的效率。
端到端 SiC 制造能力和 EliteSiC 系列解决方案推进了可持续的未来
onsemi 正抓住这一机遇,成为建设更美好未来的主要倡导者。 其为实现更加可持续的未来做出贡献的主要方式之一,就是通过碳化硅 (SiC) 的端到端制造。