Synapse Wireless
产品类别
我们的产品
最新产品

EK2100 Evaluation Kit
The Synapse Wireless EK2100-220 evaluation kit is an easy-to-use introduction to the power of the Synapse network application platform (SNAP).

SimplySNAP
Synapse Wireless 的 SimplySNAP 能够在许多无线基本架构应用中实现通过物联网连接的 LED 灯光控制。
关于 Synapse Wireless
Synapse 是一家物联网 (IoT) 公司,致力于在“事物”层级提供连接。我们的无线、网状网络组件、解决方案和 SimplySNAP 智能照明控制装置广泛运用于全球多个行业。我们擅长让“暗数据”曝光,使得工业制造商能够利用 SNAP® 主动控制并管理好其生产环境。
Synapse 创立于 2008 年,是 McWanek, Inc.(美国最大的私营公司之一)的子公司。Synapse 位于阿拉巴马州的汉斯维尔,这是美国的主要科学和工程中心,也是 NASA 马歇尔太空飞行中心的所在地。
Synapse 提供了一个称作 SNAP 的嵌入式网络和应用平台,该平台是用于安全可靠地开发、连接、控制和管理“事物”(设备和网关)网络的综合框架。SNAP 可以轻松地与物联网云平台以及传统企业 IT 系统集成。
通过使用 Synapse 技术将“事物”的物理世界连接到物联网的数字世界,客户可以以前所未有的方式监视、控制、优化和管理其产品和运营。