• Preferred Supplier

Silicon Motion

Image of Silicon Motion Automotive Storage Solutions

汽车存储解决方案

Silicon Motion 提供可靠的高性能汽车级存储解决方案,包括 SSD、eMMC 和 UFS 控制器,以及用于车载信息娱乐、导航、ADAS、DVR 和自动驾驶应用的 FerriSSD、Ferri-eMMC 和 Ferri-UFS 单芯片解决方案。Silicon Motion 的汽车存储解决方案采用 TSMC 的汽车级晶圆生产工艺制造,符合 AEC-Q100 和 ASPICE 标准。凭借 SR-IOV 支持、完整的端到端数据路径保护和扩展温度支持,Silicon Motion 的汽车存储解决方案实现了高可靠性、数据完整性。

Image of Silicon Motion FerriSSD

嵌入式启动 SSD 解决方案

Silicon Motion 的 FerriSSD 旨在满足嵌入式应用中启动 SSD 的独特、苛刻的要求。为了彻底满足启动 SSD 的性能规范,FerriSSD 采用了独特的技术来增强启动 SSD 的数据完整性、使用寿命和性价比,包括端到端数据路径保护、NANDXtend、IntelligentScan、DataRefresh 和 Hybrid Zone。

Image of Silicon Motion's Graphic Display SoCs Enhance User Experience

图形显示 SoC

Silicon Motion 的新型图形显示 SoC 通过 PCIe、USB、以太网或 Wi-Fi 接口以 4K 超高清分辨率实现了高性能单显示器、多显示器。其目标应用包括嵌入式 PCIe 图形、USB 显示扩展坞/适配器、USB 监视器、零/瘦客户端、销售点终端机、无线显示、数字标牌、视频会议系统等。 通过 PCI-Express 或集成了我们的内容自适应技术 (CAT) 的集成 USB 3.0 接口,Silicon Motion 的图形显示 SoC 可以连接到主机CAT 使用自适应算法压缩内容,以通过 USB 或网络传送。

我们的产品

最新产品

Ferri-UFS® 工业和汽车 UFS

Silicon Motion 的 Ferri-UFS® 工业和汽车 UFS 提供高性能和超强的数据完整性和保护。

PCIe NVMe FerriSSD®

Silicon Motion 的 PCIe NVMe FerriSSD® 是一款单芯片 SSD,具有全数据错误检测功能,并使用控制器技术简化设计工作。

SATA/PATA FerriSSD®

Silicon Motion 的 SATAFerriSSD® 具有控制器技术和 NAND 闪存,可简化各种嵌入式应用的设计工作。

SM768 USB/网络显示解决方案

Silicon Motion 的 SM768 USB/网络显示解决方案通过 USB 3.0 或 PCIe® 2.0 接口连接到主机,适用于各种应用。

查看全部

Tools and Support

精选视频

Silicon Motion's Embedded Storage Solutions Driving Innovations Forward!
Silicon Motion's Embedded Storage Solutions Driving Innovations Forward!
SMI Graphics Display SoC
SMI Graphics Display SoC
InstantView Driverless Docking Station Technology
InstantView Driverless Docking Station Technology
Silicon Motion- Automotive Storage Solutions
Silicon Motion- Automotive Storage Solutions
查看全部

近期 PTM

Image of Silicon Motion FerriSSD® SATA/PATA Family
10 minutes
FerriSSD® SATA/PATA Family
This presentation will introduce Silicon Motion's FerriSSD® SATA/PATA family and it's features and target applications.
Image of Silicon Motion's Ferri-eMMC®
5 minutes
Ferri-eMMC®
Silicon Motion’s Ferri-eMMC® serves the needs of a wide variety of mobile devices and new booming industrial and automotive applications.
查看全部

关于 Silicon Motion

Silicon Motion 是开发用于 SSD 和其他固态存储设备的 NAND 闪存控制器的全球领导者。他们在开发管理 NAND 组件的专用处理器 IC 方面拥有 20 多年的经验,并提供市场领先的广泛用于智能手机、PC、数据中心以及商业和工业应用的高性能存储解决方案。他们拥有最广泛的控制器知识产权组合之一,依托其对 NAND 特性的深入理解而开发。这使得他们能够设计出独特、高度优化的可配置 IC 以及相关固件控制器平台和完整的交钥匙型控制器解决方案。

他们是世界领先的 PC 和其他客户端设备中所用 SSD 控制器供应商之一,也是智能手机和物联网设备中使用的 eMMC/UFS 控制器的领先厂家。他们还利用其控制器专业知识为中国超大规模数据中心市场提供定制的高容量专用 SSD 解决方案,并为高性能工业、商业和汽车应用提供小型单芯片 SSD。他们以 SMI 品牌销售控制器,以 Shannon Systems 品牌销售企业级 SSD,并以 Ferri SSD 和 Ferri-eMMC 品牌销售单芯片工业级 SSD。Silicon Motion 在 1995 年创立于加利福尼亚州圣何塞市,目前在香港、台湾和美国设有办事处。