• Preferred Supplier

Nordic Semiconductor

Image of Nordic's nRF9160 System-in-Package

nRF9160 系统级封装 (SiP)

Nordic 的 nRF9160 SiP 为紧凑、完整和节能型蜂窝物联网解决方案提供了广泛的通用接口和外设选择。

Image of Nordic's Thingy:53 IoT Prototyping Platform

Nordic Thingy:53 物联网原型平台

Nordic Semiconductor 的 Nordic Thingy:53 利用集成的运动、声音、光和环境传感器来帮助构建概念验证和原型。

Image of Nordic's NRF7002 Development Kit

NRF7002 开发套件

Nordic Semiconductor 的 nRF7002 DK 是 nRF7002 Wi-Fi 6 配套 IC 的开发套件,包含了在单板上进行开发所需的一切。

我们的产品

最新产品

nPM2100 PMICs

Nordic Semiconductor nPM2100 PMICs feature ultra-efficient boost regulators for primary-cell batteries.

Thingy:91X 蜂窝物联网原型开发平台

Nordic Thingy:91X 是一个使用 LTE-M、NB-IoT 和 GNSS 的电池供电蜂窝物联网原型开发平台。

nRF54H20 多协议 SoC - 即将推出!

Nordic Semiconductor nRF54H20 多协议 SoC 使开发人员能够创建以前无法实现的突破性物联网产品。

nRF54L15 多协议 SoC

Nordic Semiconductor nRF54L15 超低功耗蓝牙 5.4 SoC,提供尖端的多协议无线电和增强的安全功能。

查看全部

工具和支持

Image of Taoglas/Nordic Cell Towers Satellites Webinar Banner

Webinar: Cell towers/satellites: The future of long-range connectivity

In this webinar, we will delve into the latest advancements and applications of cellular and satellite technology, providing valuable insights into the future of long-range connectivity.
了解详情

精选视频

Nordic Thingy91X: The first cellular IoT prototyping platform with both GNSS and Wi-Fi locationing
Nordic Thingy91X: The first cellular IoT prototyping platform with both GNSS and Wi-Fi locationing
Nordic Semiconductor nRF9151 SiP PIO | DigiKey
Nordic Semiconductor nRF9151 SiP PIO | DigiKey
Sneak peek at nRF54L15 - next level multiprotocol SoC
Sneak peek at nRF54L15 - next level multiprotocol SoC
Sneak peek at nRF54H20 - revolutionary new multiprotocol SoC
Sneak peek at nRF54H20 - revolutionary new multiprotocol SoC
查看全部

关于 Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor 是一家无晶圆半导体公司,专门从事短距离无线和低功耗蜂窝物联网技术开发。Nordic 率先开发出了超低功耗无线技术,并帮助开发了被广泛采用的低功耗蓝牙技术。凭借其获奖的低功耗蓝牙解决方案,该公司成为了这个市场领域的领导者,与之并列的还有 ANT+、Thread 和 Zigbee 产品。Nordic 因提供尖端无线技术和开发工具而得名,减少了设计人员面临的射频复杂性。这优势目前扩展到了 Nordic 的最新蜂窝物联网技术。经过四年的开发,这一 NB-IoT 和 LTE-M 解决方案于 2018 年推出,利用蜂窝基础设施扩展了物联网。

mmmmmmmmmmllimmmmmmmmmmlli