Digi-Key 与 MEAN WELL 共同推出旨在向客户提供电源解决方案的“聚焦电源”活动

美国 , 明尼苏达 , 锡夫里弗福尔斯市 - 2021 年 04 月 01 日

全球供应品类最丰富、发货最快速的现货电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 日前与 MEAN WELL 共同推出“聚焦电源”活动,旨在为客户提供广泛的可配置电源解决方案。MEAN WELL 提供的模块化电源可满足医疗和工业市场对小批量和定制电源的需求。通过这种合作伙伴关系和其他方面的支持,Digi-Key 进一步拓宽了产品范围和现货供应能力,从而继续引跑电源市场。

Digi-Key Electronics 与 MEAN WELL 共同推出旨在向客户提供可配置电源解决方案的“聚焦电源”活动图片MEAN WELL 的 650~1200W 1U 紧凑型可配置电源系列由 Digi-Key Electronics 向全球进行分销

Digi-Key 高级产品经理 Brandon Page 称:“MEAN WELL 致力于为医疗和工业市场提供创新解决方案,能够为这些电源解决方案提供支持,Digi-Key 倍感自豪。电子行业飞速发展,需要各种各样的电源和灵活的产品组合才能满足客户需求。NMP 产品线允许用户进行定制,能够监视电压、电流、瓦数、功率、温度等参数,我们很高兴能为全球的 Digi-Key 客户提供这些产品。”

MEAN WELL 的 NMP650 和 NMP1K2 系列模块化电源允许用户根据自身需要设置和修改输出电压、电流和瓦数。NMP 系列产品配备了智能控制功能,如远程开机和关机、过热警告以及为远程控制和监控应用提供 DC OK 信号。此外,它们能够通过其内置温度检测功能自动调节风扇速度,从而实现最佳热性能。理想的应用包括 MRI、CT 和 PET 扫描仪等医疗设备、测试或测量系统以及激光设备。

MEAN WELL 主管分销的销售经理 Jessica Chang 指出:“我们很高兴与世界一流的电子元器件分销商 Digi-Key 保持紧密的合作伙伴关系。MEAN WELL 提供 10000 多种标准即用型电源。提供最佳性价比的标准电源产品与服务是我们的使命。Digi-Key 拥有广泛的产品供应范围和一流的服务能力,我们相信客户定能大获裨益。”

MEAN WELL 是全球领先的标准开关电源制造商之一,拥有 10000 多种型号的标准电源产品。如需了解有关 MEAN WELL 的更多信息或订购来自该公司的产品组合,请访问 Digi-Key 网站

关于 MEAN WELL

MEAN WELL 创立于 1982 年,是全球领先的标准开关电源制造商之一,针对全球市场专业从事各种 AC-DC 开关电源、DC-DC 转换器、DC-AC 逆变器以及适配器/电池充电器的设计、制造和销售,拥有 10000 多种标准即用型产品型号,覆盖全系电源解决方案。MEAN WELL 秉持 “您的可靠电源合作伙伴” 理念,致力于提供最好的电源产品和服务。通过不断的努力和坚持,MEAN WELL 现在能够通过其全球分销网络在全球范围内提供快速、本地化的服务。

关于 Digi-Key Electronics

Digi-Key Electronics 是一家全球性的 电子元器件综合服务授权分销商,总部设在美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,通过其线上市场供应着近乎无限的产品和技术。其产品来自 1,500 多家优质品牌制造商,种类达 1,150 多万,其中超过 260 万种现货供应,立即发货。此外,市场产品还提供了一种独特的购物体验,覆盖与技术创新相关的所有领域——物联网、工业自动化、测试与计量等等。如需其它信息或获取世界最广泛的技术创新资源,请访问 www.digikey.cn 并关注我们的 FacebookTwitterYouTubeInstagramLinkedIn 账号。