10BASE-T1L的优势在哪里?

IEEE 802.3cg™-2019标准用于规范管理10BASE-T1L连接。这个单对以太网(SPE)媒介标准可实现每秒10兆比特的通信速度,并支持通过长达1 km的单条双绞线提供电源和传输数据。

1. 各种协议比较

下表将10BASE-T1L与当前使用的有线技术进行了比较。

当然10BASE-T1L也不是完全完美的,10BASE-T1L也留下了安全隐患。通过加密设备ID进行的设备安全认证,数据传输加密,设置阻止外部实体访问安全设备的防火墙,可以大幅降低风险。

2. 10BASE-T1L 相关 MAC+PHY 收发器

  • 什么是MAC和PHY?

一些10BASE-T1L收发器,集成了MAC与PHY两个功能。
比如,ADI ADIN1110, 集成了MAC与PHY两个功能, 通过SPI接口与MCU相连。

一些10BASE-T1L收发器只包含PHY功能
比如,ADI ADIN1100, ADIN1200ADIN1300,这就需要MCU带有MAC功能,PHY芯片与MCU通过MII/RMII/RGMII接口相连。