ESP32 C6与S3在物联网项目中的创新应用

物联网时代,ESP32 系列芯片大放异彩!想深入了解它们的独特魅力吗?本期将为你详细解读ESP32-C6和ESP32-S3这两款芯片的特性与优势。更有精彩的实际项目展示,带你领略物联网的无限可能。快来一探究竟吧!

本系列第二集,依旧由我们的老朋友,DFRobot 高级工程师夏青(Rockets Xia)给大家带来:《前沿科技:ESP32 C6与S3的物联网创新应用"》


-主讲嘉宾:-
夏青(Rockets Xia),DFRobot高级工程师,蘑菇云创客空间共同创始人

夏青经常活跃于国内外创客社区。从2008起开始致力推广创客文化,促进创客运动在中国的发展,2010年与中国创客教父李大维等打造国内首个创客空间——新车间。2013年在DFRobot和浦软集团的支持下建设蘑菇云创客空间。作为蘑菇云创客空间共同创始人,经常鼓励和推动社区创客项目的推进。作为DFRobot高级工程师,积极致力于推动人工智能、物联网等先进技术在创客及创客教育领域的落地和推广。


访谈视频在这里 -
↓↓↓

Cover_00


随着物联网技术的快速发展,最新的通信协议和机器学习能力愈发重要。ESP32系列中的C6和S3是其中的佼佼者。C6拥有强大的无线通信能力,提升了物联网设备的性能;S3则具有强大的机器学习性能,为开发者提供了更多可能性。


(图片来源:DFRobot)

本期,我们将深入探讨这两款芯片的特性和优势,并展示它们在实际物联网项目中的创新应用。希望通过本期视频,为大家的项目提供新思路和灵感。

ESP32-C6 是一款基于RISC-V的32位处理器高性能芯片 ,采用RISC-V架构,具备强大的处理能力和灵活的指令集,适用于各种复杂的物联网应用。RISC-V的成本优势也是其显著特点之一。

在无线通信协议方面,ESP32-C6支持2.4GHz Wi-Fi 6协议(802.11ax),向下兼容802.11b/g/n协议,支持上行、下行正交频分多址(OFDMA)接入和下行多用户多输出多输入(MU-MIMO)接入机制,能在拥堵的无线网络环境中实现高效率、低延迟的工作。

ESP32-C6 集成了IEEE802.15.4、Wi-Fi和Bluetooth 5(LE)无线连接技术,支持Thread和Zigbee协议,可用于构建Matter Wi-Fi终端设备和Matter Thread终端设备, 实现多系统、多平台智能家居设备的无缝通信与协作。此外,将ESP32-C6与其他乐鑫SoC组合,可构建Thread边界路由器、Matter网关和Zigbee网桥等其他Matter解决方案。


(图片来源:DFRobot)

在智能家居中,利用ESP32-C6制作的智能Matter网关,智能照明系统可通过Zigbee远程控制灯光开关和亮度调节;智能门锁可通过蓝牙实现安全便捷的开锁操作;环境监测设备能实时监测室内空气质量,并通过Wi-Fi将数据上传至云端进行分析和展示。

ESP32-S3 产品资源也十分丰富,它具有双核处理器架构,选用Xtensa®32位LX7双核处理器,主频高达240MHz, 相较于ESP32-C6的160MHz主频,提供了更高的计算能力,适合需要并行处理的复杂应用。ESP32还提供了HMI方案,适用于移动智能终端、智能家居中控面板、仪表盘等场景。

此外,ESP32-S3的MCU增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令,AI开发者可通过ESP-DSP和ESP-NN库使用这些向量指令,实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。同时,ESP32-S3支持多种外设接口,具有45个可编程的GPIO管脚,可连接更多设备和传感器,因此非常适合应用于服务机器人。


(图片来源:DFRobot)

DFRobot的Firebeetle开发板在保留丰富易用接口和充电功能的同时,基于ESP32芯片特性进行了设计。例如,ESP32-S3预留出了摄像头、屏幕等接口,更方便做AI视觉相关项目。此外,ESP32-C6还优化了系统功耗,休眠功耗仅为16μA,并设计了支持太阳能充电等功能。

在此着重介绍两个个社区明星项目,第一个项目是利用Firebeetle 2的ESP32-C6,制作了一盏基于Matter协议的智能LED灯。


(图片来源:DFRobot)

第二个项目是 利用 Firebeetle2的ESP32-S3 中的 AI 加速功能,实现了摄像头在网页上的实时图像显示以及人脸识别。 简单来说,这个人脸识别是通过运行在 MCU 上的处理器完成的本地运算。


(图片来源:DFRobot)

通过以上实验项目,直观展示了ESP32-C6和S3在物联网设备中的实际性能和表现,以及DFRobot的Firebeetle开发板在开发项目中的优势和便捷性。随着大语言模型的兴起,ESP32-S3在端侧有更多应用机会,带来更多机遇。

同样,随着Matter和Thread协议的发展,更多智能家居将选用ESP32-C6作为主控。 得益于其具有竞争力的价格以及Wi-Fi 6等通信能力的支持,ESP32-C6将成为自动百叶窗、环境温湿度计、智能插座等产品的主要控制器。

下一期我们将会结合实际案例,和大家一起分享具体项目的制作,下期见啦!!

本期视频相关资源:
乐鑫社区-着重于技术讨论
https://www.esp32.com/

DFRobot社区-着重于应用分享
https://mc.dfrobot.com.cn/forum-211-1.html

  • DFR0975-U:基于ESP32-S3的高性能主控,适用于AIOT、图像获取、图像识别项目,含外置天线。
  • DFR0975:基于ESP32-S3的高性能主控,适用于AIOT、图像获取、图像识别项目设计。
  • DFR1145:基于乐鑫ESP32-S3-WROOM-1-N4模组设计的主控板。
  • DFR1075:基于ESP32-C6芯片设计的低功耗物联网开发板,适用于智能家居项目。
  • DFR1117:基于ESP32-C6芯片设计的迷你体积的Arduino低功耗物联网开发板。