【元件选择】 输出频率100Hz,脉宽5us的振荡器

想选择一个振荡器,供电或者给个enable信号就可以持续输出频率100Hz,脉宽5us的波形,请问有这种振荡器吗?还是只能通过MCU编程来实现呀?

一般都要需要设计电路,希望下面可以给你思路:

  1. 555 定时器:可以配置成多谐振荡器来产生方波信号。通过合理选择外部电阻和电容的值,可以使其输出近似 100Hz 的频率,但脉宽的调节可能无法精确到 5μs。不过可以在其输出的基础上,再通过一些数字电路或其他信号处理电路进行进一步的脉宽调整。
    可编程定时器和振荡器 | 时钟/定时 | 电子元器件分销商 DigiKey

  2. 晶体振荡器加逻辑电路:晶体振荡器可以提供非常稳定的频率输出。先选择一个频率合适的晶体振荡器,然后通过数字逻辑电路(如计数器、触发器等)对其输出的信号进行分频、整形等操作,以获得 100Hz 的频率。同时,利用逻辑电路中的门电路和延迟电路等,可以对信号的脉宽进行控制和调整,使其接近 5μs。这种方法需要一定的电路设计和调试能力,但可以获得较高精度的波形输出。
    振荡器 | 电子元器件分销商 DigiKey
    逻辑 | 电子元器件分销商 DigiKey

  3. MCU(微控制器)编程 :如果对波形的精度和稳定性要求不是特别高,也可以通过 MCU(微控制器)编程来实现。使用 MCU 的定时器或 PWM(脉冲宽度调制)模块,可以方便地产生不同频率和脉宽的方波信号。并且,通过对 MCU 进行编程,可以灵活地调整波形的参数,以满足不同的应用需求。但这种方法需要一定的编程能力和对 MCU 硬件的了解。
    单片机 | 嵌入式 | 电子元器件分销商 DigiKey