Matter 1.2 配备九种新的器件类型 — CSA-IOT
全面改进
10/23/2023
联盟 (Alliance)很高兴地宣布,Matter的第二版更新1.2现已推出,可供器件制造商和平台构建到其产品中。该版本配备了九种新的器件类型、对现有类别的修订和增补、对规范和SDK的核心改进,以及认证和测试工具。Matter 1.2认证计划现已开放,成员们预计将在今年晚些时候和2024年及以后将这些增强功能和新器件类型推向市场。
自Matter 1.0于一年多前发布以来,我们见证了真正的增长和进步,规范下载量超过24,600次,认证数量达到1,214次,加入Matter Working Group的公司数量增长了近24%,此外还新增了一个联盟 (Alliance)互操作性测试设施。
Matter的推出速度已超越了以往行业标准的一般采用周期。用户无需花费数年时间更换中枢硬件,而是可以借助软件更新将现有的智能家居中枢和器件转变成Matter控制器。借此,全球市场中的多达数亿个家庭均可连接新的Matter器件。所有最初支持的器件类别中都包含来自流行和创新品牌的Matter产品,这些产品和应用均已出现在用户的住宅、智能手机和平板电脑以及商店的货架上。
随着用户连接的Matter器件越来越多,成员公司一直在积极交流各自的经验和初步挑战,并继续在规范中进行改进以解决这些问题。
今年4月,Matter 1.1实现了增量改进,并达成了Matter Working Group每年推出两次发布的计划。这与Matter认证产品提供无线软件更新的要求相结合,为规范、工具、SDK和市场上的产品增加了新功能、新器件类型和有意义的内部改进提供了可靠的机制。
九种新的器件类型
我们在Matter 1.2中新支持了九种器件类型,为将来解锁了新的用例和功能,同时提高了互操作性、简单性、可靠性和安全性层次。
Matter 1.2 支持的新器件类型包括:
-
冰箱 — 除了基本的温度控制和监控外,这种器件类型也适用于其他相关器件,如深冷冻箱以及冰吧和泡菜冰箱。
-
室内空调 — 虽然Matter 1.0已经涵盖了HVAC和恒温器,但新版本支持具有温度和风扇模式控制的独立室内空调。
-
洗碗机 — 包括基本功能,如远程启动和进度通知。此外还支持洗碗机警报功能,包括操作错误(如供水和排水、温度和门锁错误)。
-
洗衣机 — 可以通过Matter发送进度通知,如循环结束。未来的Matter版本将提供对烘干机的支持。
-
吸尘机器人 — 除了基本功能(如远程启动和进度通知)外,还支持一些关键功能,如清洁模式(干吸与湿拖)和其他状态详细信息(刷子状态、错误报告、充电状态)。
-
烟雾和一氧化碳报警器 — 这些报警器支持通知和音频及视觉报警信号。此外,还支持有关电池状态和寿命终止的通知,以及自检测试。一氧化碳报警器支持浓度感应,作为额外的数据点。
-
空气质量传感器 — 支持的传感器可以捕获和报告以下数据:PM1、PM 2.5、PM 10、CO2、NO2、VOC、CO、臭氧、氡和甲醛。此版本还添加了空气质量群集,支持Matter器件根据器件的位置提供AQI信息。
-
空气净化器 — 净化器利用空气质量传感器器件类型提供感应信息,同时还包括其他器件类型的功能,如风扇(必需)和恒温器(可选)。空气净化器还包括耗材资源监控,支持发送过滤器状态通知(1.2版支持HEPA和活性炭过滤器)。
-
风扇 — Matter 1.2支持将风扇作为可认证的单独器件。风扇现支持摇头/摆动等动作,以及自然风和睡眠风等新模式。其他增强功能包括改变气流方向(向前和向后)以及改变气流速度的步进命令。
Matter 1.2中增加的家电支持特性为Matter Working Group提供了一个起点,以构建一组将适用于未来版本中支持的几乎所有家电的基础功能(如温度设置和监控,以及状态通知)。
其他新功能和改进点
Matter的秋季更新不仅涉及新器件类型。在数百位领先的智能家居工程师和产品专家的积极参与下,Matter规范以及SDK、测试工具和认证计划仍在不断发展。他们卓越的贡献和辛勤的工作证明了,Matter具有不断前进的动力,同时消费者和开发者的整体体验也将随着时间的推移而持续改进。
Matter 1.2 规范的核心改进包括:
-
闩锁和螺栓门锁 — 针对欧洲市场的增强功能,采用组合闩锁和螺栓锁单元的常见配置。
-
器件外观 — 新增了器件外观描述,支持器件描述它们的颜色和外观,从而使客户端能够更有效地表示器件。
-
器件和端点组合 — 器件现在可以由复杂的端点分层组成,支持对器件、多单元开关和多灯具进行精确建模。
-
语义标签 — 提供一种可互操作的方式来描述通用Matter群集和端点的位置和语义功能,以便在不同的客户端上实现一致的渲染和应用。例如,语义标签可用于表示多按钮遥控器上每个按钮的位置和功能。
-
器件操作状态的通用描述 — 以通用方式表达器件不同的操作模式,使Matter的未来版本能够更轻松地生成新的器件类型,并确保在各种客户端上对它们提供基本支持。
内部增强: Matter SDK 和测试工具
Matter 1.2在测试和认证计划方面推出了重要的增强特性,这有助于公司更快地将产品(即,硬件、软件、芯片组和应用)推向市场。这些改进将惠及更广泛的开发者社区和Matter周围的生态系统。
-
SDK 中的新平台支持 — Matter 1.2 SDK现在可用于新平台,为开发者提供了更多为Matter构建新产品的方式。
-
改进 Matter 测试工具 — 测试工具是确保规范及其功能正确实现的关键部分。测试工具现在可通过开源获得,使Matter开发人员能够更轻松地为工具做出贡献(提供改进),并确保他们使用的是最新版本(包含所有功能和错误修复)。
作为由市场驱动的技术,Matter规范中发布的新器件类型、新功能和更新都是成员公司在创作、实现和测试的多个阶段做出承诺的结果。为了发布Matter 1.2,联盟 (Alliance)近期完成了一项规范验证活动,在活动中,负责推出这些新器件类型的工程师展示了参与公司的重大资源承诺。成员公司所做的这些投资是品牌和生态系统提供商将这些新器件类型的产品推向市场的真正动力。
有兴趣详细了解这些增强功能的开发人员可以访问以下资源:
展望未来
尽管Matter 1.2现已面向全球的器件和应用制造商推出,并发布了九种新的器件类型和重要的新功能和改进,但Matter的工作仍在继续。来自数百个全球技术品牌的工程师和产品领导者团队正在积极开发未来的器件类型、功能和用例,同时解决具有挑战性的技术问题并增强消费者和开发人员的整体体验。
今秋,成员公司将继续向市场投放新的Matter产品,并向消费者发布新的软件更新,使现有产品支持Matter。随着繁忙的假日购物季的临近,以及通过全球零售和消费者渠道推出的Matter营销和教育计划所取得的显著结果,我们将在零售货架上看到更多产品。
进入2024年,Matter将继续扩大其在智能家居、物联网生态系统和消费者心目中的影响力。新产品将不断进入市场,以完善现有的Matter器件类型,并成为首批与Matter 1.2一同亮相的新Matter器件类型所涵盖的产品。我们预计,按照每年两次发布的节奏,Matter明年将迎来两次更新 — 这将增加更多的器件类型并扩展到新的领域。