启动你的树莓派 - 极速入门

树莓派 (Raspberry Pi) 是一款仅信用卡大小的单板计算机,完整集成了一台微型计算机所需的器件和接口的计算机,专为计算机编程教育而设计。



图 1 树莓派4B (2GB RAM, 4GB RAM, 8GB RAM)

极速入门

适用于 树莓派 SD

树莓派不包含内部存储。使用者必须利用一张 micro SD 卡——充当计算机的硬盘驱动器。 (早期的树莓派型是使用全尺寸 SD 卡。) 操作系统和应用程序安装在 micro SD 卡上,树莓派板子也从 SD 卡启动。

注意 — SD 卡要求

由于 Raspberry Pi 0、1 和 2 中的硬件限制,SD 卡上的启动分区必须为 256GB 或更少,否则设备将无法启动。

Raspberry Pi 2 的后续型号(配备 BCM2837 SoC)如 Raspberry Pi 3、4、Zero 2 W 和 Raspberry Pi 400並没有此限制。 它們使用较小的启动分区,不会影响 Raspberry Pi 操作系统。

推荐 SD 卡容量

一般情況,建议在树莓派操作系统中使用 8GB 或更大容量的 SD 卡。如果您使用的是LiteOS系统,则可以使用 4GB 卡。 其他操作系统有不同的要求:例如,LibreELEC 可以在较小的卡上运行。 请咨询操作系统供应商,了解他们推荐的SD卡容量。

安装操作系统

树莓派建议使用 Raspberry Pi Imager 工具将操作系统直接安装到 SD 卡上。 您将需要另一台带有 SD 卡读卡器的计算机来安装这工具。开始安装之前,不要忘记检查 SD 卡要求。

注意:

你或有聽聞NOOBS的安装系统,NOOB全称是 New Out Of the Box Software,允许用户更轻松的在树莓派板子上使用。但是,树莓派已經不再推荐或支持使用 NOOBS。所以今后,请使用 Raspberry Pi Imager。

Raspberry Pi Imager 工具

它是一款图形化 SD 卡写入工具,可在 Mac OS、Ubuntu和 Windows 上运行,称为 Raspberry Pi Imager; 对于大多数用户来说,这是最简单的选择,因为它会自动下载镜像并将其安装到 SD 卡上。


图 2 Raspberry Pi Imager 工具

Raspberry Pi Imager 支持 Windows、Mac 和 Linux ( 适用于 x86 的 Ubuntu ) 。最简易方法是,可以直接从官网下载,并保存到电脑上。然后:

  • 先准备好一张SD 卡,并通过SD 卡读卡器连接到电脑 (当然电脑能识别这张SD 卡!)
  • 打开 Raspberry Pi Imager并从显示的菜单中选择所需的操作系统 (CHOOSE OS) (图 3)


图 3 Raspberry Pi 操作系统的菜单

  • 选择您想要写入图像的地方 ( CHOOSE STORAGE) (图 2)
  • 检查您的选择并单击写入按钮 (WRITE),将软件写入 SD 卡。

注意:
如果在 Windows 10 上使用 Raspberry Pi Imager 并启用受控文件夹访问,则需要明确允许 Raspberry Pi Imager 写入 SD 卡的权限。 如果不这样做,成像过程将失败并出现“写入失败”错误。

更多安装操作系统资料,请参考官网内容。