1.电路设计错误:电路设计错误是导致电路板短路的主要原因之一。例如,电路板上两个点之间的导线太近,容易导致短路。因此,在设计电路时,应该尽可能合理地规划电路布局和导线路径。
2.组装工艺不当:电路板组装时,如果没有按照标准操作程序进行,则可能会导致短路。例如,焊接过程中的过热或不均匀,导致焊锡不牢固或鼓起,会导致短路。因此,应该采用标准的操作程序,确保组装过程正确。
3.元器件损坏:电路板上的元器件损坏也可能导致短路。例如,元器件引脚弯曲,导致连线接触导致短路。因此,在电路板上使用高质量的元器件,并按照正确的操作程序进行组装和测试。
4.温度问题:温度问题也是导致短路的原因之一。例如,在高温环境中,电路板上的元器件可能会变形或损坏,从而导致短路。因此,在设计电路时,应该考虑到环境因素,并选择符合条件的元器件。
为了避免电路板短路,应该采取以下措施:
1.正确设计电路布局和导线路径,确保两个点之间的距离足够远。
2.使用高质量的元器件,并按照正确的操作程序进行组装和测试。
3.在制造过程中采用严格的质量控制,确保每个组件都符合标准。
4.监测环境因素,例如温度和湿度,并选择符合要求的元器件。
5.进行定期检查和维护,及时发现和处理电路板短路问题。
说起电路板,回想起在学校的时候焊板子的日子,起初电路板短路是因为元件靠的太近,比如电阻之间的引脚相互接触、焊接时给锡太多、喝水时滴落的水滴、实验室里的金属碎片等。
遇到过一次,电路板莫名短路了,开机一会就短路保护。测试后端电流偏大。寻找了半天,最终定位在电容上。看下电容的罪魁祸首!电容裂了!导致电容两端阻抗异常,微短路了!微短路了!微短路了!发文哀悼下,这个可怜的电阻!
像我们做汽车电子电器的,短路的原因可能是连接器故障,继电器损坏,电线绝缘层损坏,电器损坏或定制电器安装不当,或汽车灯泡故障。电线绝缘层损坏通常是由于在汽车上做了一些维护工作,包括简单的油漆工作时,电线被夹住或损坏而发生的。
audio
27
电路板出现短路现象的常见原因有哪些呐?如何才能很好的避免类似的失效?
原理图设计和PCB Layout一定要认真又仔细
刚入行嵌入式的时候,画过一个基于STM32F4的最小系统板,当时也不太懂,认为线只要接到MCU上就行,结果一通胡乱操作,画PCB时把设计规则线与线之间的间距直接改为1mil(当时认为1mil特别好走线哈哈哈,蠢),画完之后成就感特别棒,然后把gerber文件发给嘉立创,结果没一个小时,对接业务员就打电话过来,告诉我整板短路(我哭死),后来仔细了解了一下,才发现线与线的间距与生产工艺相关,最小支持6mil间距,当前晚上熬夜一通大改(相当于重新画了)。所以避免出现短路现象首先在第一步设计时就要多加注意,仔细仔细再仔细!
date
28
电路板出现短路现象的常见原因有哪些呐?如何才能很好的避免类似的失效?
预防静电,焊接不当,封装搞错,设计不当
调试电路板时一定要预防静电,这东西真的是搞的你猝不及防,上一秒你还在玩着几百块的电路板,然后你挠了下头发,下一秒板子没了(VCC和GND短路了。。本人亲身经历,一块NXP的核心板,说没就没了);焊接时一定要保持桌面平整,如果板子上有多个模块电路,建议一个模块一个模块焊接,然后分别测试各部分电路功能,最后一定要检查板子上有没有连锡或者有锡珠的地方,上电时一定要仔细检查板子下面有没有可能导致短路的东西;设计元件封装时,仔细对比元件数据手册,封装不要搞错,否则焊接到板子上轻则不工作,重则一阵白烟;设计PCB时注意对于大电流需求一定要从电源输入端获取,之前画了一个电机驱动和MCU一体的板子,电源输入后接肖特基二极管防反接,电机驱动供电接到肖特基二极管处,后来调着调着过程中突然一阵白烟,肖特基二极管被崩没了,刚开始没在意,重新换了块板子,没一会又崩飞一个。后来改版尝试将电机驱动供电直接接到电源输入处,没有之前的现象了,怀疑可能是电机驱动需要电流大于肖特基二极管的过流能力了。
电路板出现短路现象的常见原因有哪些呐?如何才能很好的避免类似的失效?
菲林线路有划伤或涂覆网版上有垃圾堵塞,涂覆的抗镀层固定位露铜导致PCB短路.
通常是由以下原因引起的:
1.焊接不良:电路板焊接过程中,如果焊接点的温度或时间不够,或者焊锡不足,就会导致焊点接触不紧密,产生电路板短路。
2.设计缺陷:电路板设计过程中,如果元件布局不合理、连线路径过于复杂等,容易导致电路板短路问题。
3.元件老化:电路板中的电容、电阻、晶体管等元件过度老化,导致元件释放的物质腐蚀着电路板的金属导线,从而形成短路。
4.外界干扰:电路板工作环境不稳定,如瞬间频繁的电流冲击、电压波动、驱动高压电源等,都会引起电路板短路问题。
解决电路板短路问题,需要根据故障情况排查,一般需要进行设备检测、物理排除、元件更换等方式,确保电路板能够正常工作。
可能是因为设计不良导致PCB板层间短路,也有可能是PCB在制造的过程中的缺陷导致的,例如布线错误、铜箔残留或异物等。层间短路会导致电路故障、损坏等后果,因此应该及时发现和修复,检测方法包括使用显微镜进行视觉检查,使用电子探针进行测试以及通过X光机和红外热成像仪等高级技术进行检测。
此话题已在 16 小时后被自动关闭。不再允许新回复。