选择超低噪声的LDO来改善相位噪声

时钟电源是最为敏感的供电轨。它需要由超低噪声的电源提供以获得优质性能,从而改善相位噪声。

LDO的选择

LDO是久经考验的稳压器,尤其适合用来实现优质噪声性能。对于敏感的电源轨道,也不是所有的LDO都可以胜任,依旧需要根据整体系统要求去选择与测试。

测试的方法是:利用此LDO的频谱噪声密度曲线和DAC PSMR测量结果去比对。

举例,某一电路,在初始的版本的时候,使用LDO ADP1740
对比LDO的频谱噪声密度曲线和DAC PSMR测量结果

image
图 1 AD9162评估板相位噪声

证实了时钟电源(上图红色的点)对噪声的影响。改版后,更换使用ADP1761,某些特定频率处噪声降低多达10 dB。

在Digi-Key网站,可以根据参数来筛选合适的Digi-Key LDO,其中包含直接通过PSRR(电源抑制比)来筛选

图 2 通过PSRR(电源抑制比)筛选LDO

噪声不仅会因为电源选择的不同而大不相同,而且可能受到输出电容、输出电压和负载影响。应当仔细考虑这些因素,尤其是对于敏感的供电轨。

更多相位噪声相关帖子:

更多相关产品: